This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有8A 以上电流的单节锂离子电池充电器

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25790, BQ25898C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931330/single-cell-lithium-ion-battery-charger-with-more-than-8a

主题中讨论的其他器件:BQ25895BQ25790BQ25898C

您好!

正在寻找具有8A 以上电流的单节锂离子电池充电器,并且 IC 不应具有任何外部组件,如 MOSFET 等。

示例:请建议使用类似于 BQ25895 IC (仅支持5A)的8A 电池 IC、无需任何外部 MOSFET。

期待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    TI 没有能够提供8A 电流的集成 FET 充电器。  您 可以并联2个集成 FET 充电器(如 BQ2589X 系列)或1个充电器(如 新发布的 BQ25790 5A 充电器和 BQ25898C 3A 充电器 )以达到8A。  借助当前的 FET 技术、平衡 FET 尺寸与栅极电荷和 Rdson 以实现高效率/低损耗/低热量、我们不可能制造这样的充电器。  

    此致、

    Jeff