This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881检测电阻超出范围

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931274/tps23881-tps23881-detection-resistance-out-of-range

器件型号:TPS23881

大家好、

在这里、我有一个关于 PSE 芯片 TPS23881的问题。 对于超出范围的检测电阻、如果检测到的电阻在15K~19k 的范围内(低于接受的范围且高于拒绝的低范围)、将在 DETECTn 寄存器中报告哪个状态?

 

 

B.R.

卢卡斯

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我们的 FW 将接受范围设置为17K ~ 29K。  您还可以在 此处从 sifos 报告中找到测试的检测范围。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢您的回复、我对 PoE 不是很熟悉。 您能否更详细地解释一下当检测电阻为15k~19K 时、DETECTn 寄存器的状态应该是什么?


    B.R.

    卢卡斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    表中的数据来自 IEEE 规范、但仍有一些灰色区域(15K 到19K 和26.5K 到33K)未定义。 这些灰色区域决定了 PSE 供应商的决策。 我们的 PSE 器件(TPS238x 系列)定义了 Rhigh (29K 至100K)、Rlow (0.86K 至17K)、Rvalid (17K 至29K)。

    因此、要回答您的问题、15K 到17K 为 Rlow、17K 到19K 为 Rvalid。 谢谢。  

    此致、

    一分钱