This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521815:TPS6521815RSLR 不工作

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815, TPS650861, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931462/tps6521815-tps6521815rslr-not-works

器件型号:TPS6521815
主题中讨论的其他器件: TPS650861TPS65218D0

您好 TI!!!

我有一个采用 PMIC TPS6521815RSLR 的设计。  TPS6521815RSLR 不会生成电压。  

我没有 通过 I2C 对 TPS6521815RSLR 进行编程。  

我需要通过 I2C 对 TPS6521815RSLR 进行任何编程、因为它可以正常工作?

非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享显示系统电源架构的原理图或方框图?

    您使用 TPS6521815为哪些 SoC (处理器、FPGA)供电?

    是的、在执行上电序列之前、您需要对 IC 重新编程。 该器件具有"空 EEPROM"、这意味着它已编程、但所有 DCDCx 和 LDO1稳压器都从序列发生器断开(寄存器0x22至0x26、SEQ3-SEQ7 = 0x00)。

    我们录制了一系列有关如何对用户可编程 PMIC (TPS6521815和 TPS650861)进行编程的视频、您可能会发现这些视频非常有用:

    https://training.ti.com/diy-pmics-user-prog-training

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自您发布的另一个主题: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/931239/3441196#3441196

    "我根据评估板 AM437x 入门套件 EVM 开发了一个系统、它具有 TPS65218 + AM4372
    但是,按下 TPS65218 A 中连接到引脚 PB 的按钮后 , TPS65218的输出中没有去电压电源 。

    请、对我的问题有什么想法吗?
     AM4372是否 无法发送 PWR_EN 信号?"

     

    如果您使用 TPS65218xx PMIC 为 AM437x 供电、则应使用 TPS65218D0、该器件经过预编程、可与 Sitara AM437x 和 AM335x 处理器兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    非常感谢您的回答、 这对我们的公司非常重要、 我们正在进行紧急生产、我们遇到了这个问题。  

    问题请:  

    如果我将芯片 TPS6521815替换为芯片 TPS65218D0、那么我不需要通过 I2C 进行重新编程? 这两个芯片都是引脚兼容的?  

    是否会在无需通过 I2C 进行编程的情况下生成所有电源电压?

    此致、您的心不在您的心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 TPS6521815 IC 与 TPS65218D0 IC 兼容、因此可替换为 TPS65218D0 IC。  

    TPS65218D0无需通过 I2C 进行编程即可与 AM437x 配合使用:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真诚地感谢 kou!!!

    这是一个非常棒的帮助!!!