This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:HDRV2不工作

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929490/lm5175-hdrv2-no-working

器件型号:LM5175

大家好、我有一款采用 LM5175的全新设计电池充电器、HDRV2 OUT 为低电平、高侧 MOSFET 不工作-没有同步模式。 SS 引脚上的电压为1.2V (CSS - 100nF)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    请分享您的原理图。

    您检查了多少个电路板? 您是否尝试更换 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../N413.09PB1-Dokumentace-_2800_1_2900_.PDF

    大家好、是的、我测试了更多器件-所有器件都是相同的。 现在、我将 MODE 引脚连接到 VCC 和 HDRV2、在充电电流低到中位时工作正常、但在充满充电电流时不工作。 在 SS 引脚上仍然为1.2V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    非常感谢您提供的原理图和布局。

    请分享输入和输出电压范围以及输出电流范围。 然后、我可以更详细地查看原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压- 12或24V 汽车电源网。 输出电压9S 电池- 18-36V。 输出电流- 2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    好的、模式设置为高意味着器件始终在 CCM 下工作。

    由于转换器看起来不是在 DCM 下运行、我想知道 FB 电压是否由于您在那里施加的外部电路而变得过高。 请测量您获得的电流与您设置的电流进行比较。 测量 FB 电压(如果可能、使用示波器)。

    您的硬件稳压器信号是否考虑了+/- 1.5%的 FB 误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    在 PDF 中是测量值。 FB 精度适用于此应用。  

    J.

    e2e.ti.com/.../N413_5F00_HDRV2_5F00_measurement_5F00_200807.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、如果我使用 MOSFET: PSMN012-60YS (在我的原始电路中)在不同的情况下改进了 HDRV2工作。 但我可以使用 BSC039N06NS (EMI 更好)、而对于该转换器、问题是 HDRV2不起作用。

    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    除了 HDRV2上的电压外、pdf 中的2张图片之间有何区别?

    您是否可以测量2个开关节点?

    请检查使用0欧姆替代栅极电阻器会发生什么情况。  BSC039N06NS 的更高栅极电荷可能需要更高的电流才能导通。 您为什么需要如此高电阻的栅极电阻器。 我们建议的电阻不超过某些欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brigitte!

    pdf 中图片之间的差分是输出电流值(红线)。 HDRV2在输出电流设置为0至 CCA 时工作正常。 1、4A、对于接收电流、HDRV2不起作用。 PGOOD 引脚始终处于高电平。

    L1-L4不是电阻器-它们是铁氧体磁珠-为了获得更好的 EMI、它们具有非常低的直流电阻。

    连接了测量绿色线路- HDRV2蓝色线路- LDRV2红色线路-输出电流。 第一张图片包含 PSMN、第二张图片包含 BSC。

    我是说、如果问题是 FB 线路 PGOOD 引脚设置为低电平-我始终将 PGOOD 引脚设置为高电平。

    Josef

    e2e.ti.com/.../HDRV2_5F00_LDRV2_5F00_measurement_5F00_200811.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    L1至 L4上的信号不是直流信号、而是具有高频范围的开关信号、所以如果您用0r 电阻器替代磁珠、请检查问题是否消失。

    请测量开关节点。

    您是否意味着 HDRV2不工作、因为它不会达到40V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L1和 L4上的是信号是 CCA。 300kHz -在原型中、我现在有铁氧体磁珠: datasheet.octopart.com/MI1206K310R-10-Laird-datasheet-14357335.pdf
    并且300kHz 时的阻抗低于1欧姆。 但是、如果我在 LDRV2上短接铁氧体磁珠-> HDRV2在整个输出电流范围内工作正常。

    但仅在 CCM 模式下(MODE 引脚连接到 VCC)工作正常、在 DCM 模式下不工作。

    是的、我是说 HDRV2不工作、因为 HDRV2上的输出电压仅为输出电压-高侧 MOSFET 无法导通、二极管 D5发热。

    Josef

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    如果您将所有铁氧体磁珠短路、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的酒店

    如果我将所有铁氧体磁珠短路的情况相同-在 CCM 模式下正常工作、而在 DCM 模式下、HDRV2不工作。 但这对我来说不是问题- CCM 模式适用于此应用。 您是否知道为什么 HDRV2不能与 LDRV2上的铁氧体磁珠配合使用? 这对我来说很重要-铁氧体磁珠在辐射 EMI 方面具有很好的优势、我们的客户需要 FCC15认证、没有铁氧体磁珠、这对我来说将是一项艰巨的工作。 :-)

    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    铁氧体磁珠会增加栅极线路的电感。 由于栅极线路需要为 MOSFET 电容充电、因此磁珠的电感会导致问题。 您可以改用栅极电阻器。

    如果  您还没有使用快速入门计算器 www.ti.com/.../LM5175QUICKSTART-CALC 对设计进行最终检查、我建议您使用该计算器。