This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:无 REFOUT、无 VO

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930360/tps51200-no-refout-no-vo

器件型号:TPS51200

美好的一天!

我使用 TPS51200DRC 为 DDR4存储器生成 Vtt (不使用 REFOUT)、除了 PGOOD、没有输出信号。 下面是我的原理图:

+3V3首先打开(并启用 IC)、然后+1V2。 尽管有+3V3和+1V2、但 REFOUT 上有0、VO 和上拉(外部) PGOOD 上有60mV。 尝试更改 REFOUT 电容器、但没有结果。 已检查所有输入、它们都正常。

您能帮助解决这个问题吗?

此致、Vadim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、  

    您的原理图未显示。 您能再提供吗?

    此外、您能否检查 REFIN 电压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REFIN 为0.6V。

    此致、Vadim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、  

    Refout 跟随 Refin、Vout 跟随 Refout。 我怀疑 Refout 引脚上会发生什么情况。  

    您能否将 C535检查为0.1uF 等小值?

    除旁路电容器外、Refout 是否连接到外部电路? 您能否检查 Refout 和接地之间的阻抗以查看是否从外部下拉至低电平?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试0.1uF。 REFOUT 仅连接到旁路电容器、GND 的阻抗约为100k Ω。

    我似乎只能使用板载 DRAM 模块测量 Vtt。 当我创建此主题时、我尝试不使用 DRAM 模块、希望检查 Vtt 或 Vref、以防发生任何情况、而不会损坏模块。 数据表中是否有相关参考? 如果 Refout 跟随 Refin、那么为什么没有板载 DRAM 的情况下看不到 Refout 呢?

    在测试过程中、我注意到 PGOOD 独立于 EN 引脚运行。 为什么会发生这种情况?

    此致、Vadim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、

    我不知道您的电路板上会发生什么情况、但 TPS51200应该在没有 DRAM 模块的情况下工作。  

    对于 PGOOD、是否有外部上拉电阻器?

    谢谢