This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512HV:TPS92512在高温下降低输出电流。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930150/tps92512hv-tps92512-reduce-output-current-at-high-temp

器件型号:TPS92512HV

尊敬的先生/女士

我的客户问我 TPS92512HV OTP 的作用是芯片温度是否达到165度、是否将直接关断(100%→0%)、或者电流将按比例降低(100%→??%→??%→0%)什么? 我记得 TI 的 IC 直接停止输出。
如果温度过高、TPS92512HV 是否会降低输出电流? 与 TPS92630的操作机制有点相似。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS92512HV 将在达到该温度时关闭。  如果需要折返、可以在外部使用 NTC 放置一个附加电路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我是否可以询问 TPS92512HV 是否具有温度上升和下降输出电流的特性? 因为客户看到这种现象、所以客户认为它接触了 OTP。

    如果您需要一些信息(例如、Sch) 为了判断、我可以要求客户提供、客户应该将其交给我。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它没有温度折返功能。  如果输出端的电流下降(这需要测量)、则设计中的其他因素会导致电流下降、例如电感器开始饱和。  如果光输出下降、则在 LED 变热时发生这种情况。

    此致、