This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:MON14~16无法检测到低电压。

Guru**** 2528960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931244/ucd90160-mon14-16-cannot-detect-low-voltage

器件型号:UCD90160

您好!

我需要测量32个电压、因此使用两个 ucd90160。

我应该检查的电压范围为0.1 ~ 1.5V。

当 MON#输入上的开路状态时、测得的 MON14 ~ 16值一直在大约0.19V 以上。

当我向 MON#端口施加0.1V 电压时、测得的值 MON1~13大约为0.1V、但是测得的 MON14 ~16大约为0.19V。

当输入电压超过0.2V 时、MON14~16可测量正确的值。

两个 ucd90160相同。

我用示波器检查了 MON#引脚、它们的电平相似。

 是否有任何方法来检查低输入电平?

我只是添加了电源轨、没有更改电源轨配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、数据表中已经提到过(引脚功能下)、MON14-16只能提供0.2V 或更高的电压。

    监控电压低0.2V 是否至关重要?

    此致

    Yihe