This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A26:NCV8177替代器件

Guru**** 2518700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931485/tps7a26-ncv8177-alternate

器件型号:TPS7A26

 对于 NCV8177AMTW180TCG,我们是否有任何替代?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    NCV8177AMTW180TCG 是一款采用8引脚 SON 封装的固定1.8V 器件。 TPS73518-Q1似乎 可以嵌入到现有布局中。  

    这是否适合您?