This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650和一些一般信息。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931425/bq24650-bq24650-and-some-general-information

器件型号:BQ24650

大家好、

      我叫 Tariq、来自巴基斯坦。

      我的第一个关于 BQ24650的问题;

                                我目前正在从事太阳能 MPPT 充电控制器工作,我发现只有用于太阳能 MMPT 的 BQ24650。

                                对于具有最大20A 电流的铅酸电池、是否有任何其他用于100V 直流输入的 IC 以及12V 和24V 输出的 IC?  

                                我在这里也是新手、想从 Arduino ATmega328迁移、 我在这里有迁移 TI MCU 中 Arduino UNO MPPT 编码的任何入门点。

                                最后、我来自巴基斯坦、这里没有 TI 的经销商、因此我订购了我的产品。

      展望未来、塔里克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tariq、

      我们没有可接受100V 输入的充电器 IC。 目前、BQ24650支持我们产品系列中最高的输入电压。