This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650 STAT1异常

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931337/bq24650-bq24650-stat1-abnormal

器件型号:BQ24650

你(们)好

我的客户使用 BQ24650进行设计、以便为单个18650充电。 使用18V 太阳能电池板进行充电。 它以前正常运行。 但最近有几个器件出现了相同的问题。

BQ24650 STAT1上的外部充电指示灯未亮起。 盖住太阳能电池板或重新插入适配器、STAT1将正常工作、但一段时间后、STAT1指示灯将熄灭。 问题仍然存在很多次。

在异常状态下、测试 VREF=3.3V;VFB=1.7V;REGN=5.97V。
请提供一些建议。
谢谢
星号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

     当 STAT1关闭时、充电是否仍在进行中? 当两个 STAT 都关闭时、它表示故障状态。