This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641EVM:TPS92641

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929129/tps92641evm-tps92641

器件型号:TPS92641EVM
主题中讨论的其他器件:TPS92641

该 DNP 电阻的函数是什么?如何计算参数?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随着输出电压上升、电流将下降、这可以使输出功率保持恒定、但这种有效性取决于设计。  如果调光至零输出且输出电压下降、则该电阻也可能有帮助(或不取决于设计)、原因是 TPS92641调节谷底电流而不是峰值电流。  通常、大多数设计都不使用它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我自己画了一个板。 当无负载时、检测到 VREF 为3V、Ron 没有波形。 然后、我打开电源、LED 未亮起。 我发现 U3 MOS 短路了。

    1:我的原理图设计是否存在任何问题?

    2:如何避免管道重新燃烧?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在分离检测后、MOS 没有损坏。 92641的 SW 脚部和 GND 在内部短路。 为什么会发生这种情况?

    我更改了一个新的92641 SW、没有短路、但我不考虑负载情况、输入电压16-22V 调整。 VCC 电压始终为8.5V、SW 始终为7V (VCC-7V 具有较大的压差)。 当正常情况下、SW 脚部电压为 VCC-7V 左右? 我当前的问题应该是什么?

    我测试 LG 具有 PWM 波、但 HG 保持 7V 电平。μ H

    我向下改变了 R9电阻、向上改变了 R12电阻。 Ron 和 LG 具有波形、但 HG 没有波形

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您已将 UVLO 设置为在40V 时开启、如果您施加16-22V 电压、则不会开启。  R3必须增加到10千欧或更高才能在16V 以下导通。

    我看不到您的原理图有什么问题。  我不知道您对 J4上的连接执行了什么操作。

    我不理解"2:如何避免管道重新燃烧?"

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J4未连接。 今天、通过更改参数、我们看到 HL 和 RON 具有波形、但 HG 没有波形。 我们如何分析这种情况? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是'HL'?

    您的负载是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢,LG 和 RON 有波形,但是 HG 没有波形。 空 载。我不知道在哪里分析问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它需要一个负载来调节电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、,担心会烧毁灯珠、我连接1K 电阻作为负载、并按如下方式更改电路板参数+VIN 为30V。

    Ron 波的形成如下(蓝色约250k)

    Hg 和 LG 波随后形成,波形异常(波形为 HG,黄色为 LG)

    移除 R1电阻器时的 HG 和 LG 波形如下所示(Bule 为 LG、黄色为 HG)

    我发现 MOS 的波形异常、怎么解决这个问题呢? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解第二张图片、它是如何每分段2V 的、当电压下降时、上部 MOSFET 导通?  栅极电压必须变为高电平才能打开上部 MOSFET。  您如何连接到上栅极以进行测量?  在我看来、较高的 MOSFET 在较低的 MOSFET 导通前关闭、但是信号噪声太大、您真的无法判断正在打开什么。

    第三个波形似乎是 MOSFET 电流上限、导致其关断。  它在导通时测量 MOSFET VDS 电压、如果它太高、它会关断、两个类似的脉冲、并在一段时间内关断、这在数据表中。  R1会使其无法导通。

    如果没有正确的负载、则无法对电流调节器进行故障排除。  该器件不会调节电压、因此1千欧电阻器不是适当的负载。  如果您担心烧毁 LED、可以为负载串联多个功率二极管。

    我建议尝试使用 EVM。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、带 LED 的 MOS 波形更漂亮、但是为什么 HG 电压变为0、通常不应该是整个上升的波形?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须达到零伏。  即使没有同步较低的 MOSFET、它也必须达到零伏。  当您打开时、电感器中的上部 MOSFET 电流开始上升。  当您关闭上部 MOSFET 时、电流需要继续流动、以便开关节点将下降、直到它能够导通。  上 MOSFET 栅极波形相对于开关节点。  您可以同时查看开关节点和 HG、并在 HG 变为低电平时看到它下降到零伏。

    此致、