This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:电容降压型稳压器的输出电流限制

Guru**** 2390630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930610/tps7a78-output-current-limit-of-cap-drop-type-regulator

器件型号:TPS7A78

尊敬的团队:  

我的客户正在考虑使用 TPS7A78作为交流/直流电源。 但输出电流的要求最高更改为300mA。 但 TAS7A78的输出电流限制高达120mA。

是否有任何解决方案可满足客户的要求? 客户的主要关注点是解决方案尺寸。  

客户可以接受分立式电容压降稳压器。 使用电容降压稳压器时、它是否可提供高达0.3A 的输出电流?  

 

-输入:100 ~ 240VAC (50/60Hz)

输出:3.3V/300mA

-非隔离式和无变压器型

请告诉我您对满足客户概念的最低解决方案的看法。  

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    遗憾的是、该器件无法提供300mA 电流。 如果这是短时峰值电流、LDO 可能能够处理此问题、但为 LDO 提供输入轨的功率级限制为120mA。  

    如果应用还需要低电流3.3或5V 电压轨、则可以使用 TPS7A78生成3.3或5V 电压轨、然后通过直流/直流转换器从 SCIN 电压轨中抽取、形成300mA 电压轨。 从在线计算器中查看以下示例:

    请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    感谢您的评论。  

    SCIN 上的电压是多少?  

    其概念是、MCU 和传感器为3.3V/30mA、其他 MCU 为5~10V/250mA。  这一概念是否可用?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    SCIN 引脚上的最低电压为4*(VOUT+0.5)或16V (以较低者为准)。  

    虽然您可以在250mA 下创建10V 电压轨、但您需要一个非常大的电容压降电容器来支持这一点:

    CS (电容压降)电容器看起来需要5.6uF。

    我希望这能回答你的问题。