This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:通过 webench 或数据表进行设计选择

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931379/lm2679-design-selection-through-webench-or-datasheet

器件型号:LM2679

大家好、  

这是客户的请求、如果您能够提供支持、我将非常高兴:

我的客户目前正在处理 EE:CNC 控制 、他们需要直流/直流电源支持。

问题是、他们使用 Webench 来完成本设计、并决定使用 LM2679:

但在这里、当他们遵循数据表中的8.2.1.2详细设计流程并且他们得到不同的结果电感值、如:25uH。

技术参数为 Vinnom:24V、Vout:5V、Iout:5V。 您能否确认我们是否应使用数据表或 webench 计算出的值?

另一个问题是数据表表表中的表3 L41电感器是22uH、器件型号 为 PE-54041、但数据表声称其为25uH?

提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议遵循数据表建议。 此外、由于您进行了更正、我们将在获取资源后对其进行更新。