Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ40Z80
我想使用我的硬件和软件包进行学习周期、但我看到电流读数已关闭。 存在偏移(在未连接负载或电源的情况下报告为-30mA 至-40mA)和某种误差(在我调节电流时、它无法正确调节。
我可以通过 bqStudio 运行校准、并使其在给定的点报告正确的值、但在其他电流点不准确(并且它仍然会产生30-40mA 的偏移)。 我缺少什么? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z80
我想使用我的硬件和软件包进行学习周期、但我看到电流读数已关闭。 存在偏移(在未连接负载或电源的情况下报告为-30mA 至-40mA)和某种误差(在我调节电流时、它无法正确调节。
我可以通过 bqStudio 运行校准、并使其在给定的点报告正确的值、但在其他电流点不准确(并且它仍然会产生30-40mA 的偏移)。 我缺少什么? 谢谢!
您好 Eric、
如果您在自己的硬件上进行校准、则还需要校准电路板偏移。 我认为 BQStudio 目前不支持电路板偏移、因为它通常在生产中完成。 您需要按照应用手册了解如何设置值。
有关如何校准所有所需增益和偏移的应用手册可能会帮助您进行调试、您不需要执行试错即可手动更改这些值。
此致、
Wyatt Keller
您好、Wyatt、
感谢您提供信息。 我以前曾尝试过这个过程、但后来又尝试了一次、后来又进一步(这次我意识到 bqStudio 扫描寄存器会立即将它从我尝试放入的模式中启动、因此它之前从未对我的块访问请求做出正确响应)。
但是、校准程序似乎会降低电流测量的准确性、这使我认为我误解/遗漏了一些东西。 下面是我所做的:
您能发现我的任何信息吗? 我想我可以尝试 CC 增益/容量增益校准、但我看不出这如何帮助我的零电流如此关闭。
谢谢、
-Eric
您好 Eric
下面是使用 BQ40Z80获取 ADC 值的步骤、这是一个非常相似的过程、我之前使用过这些步骤、它们是正确的:
您是否能够正确校准电压? 是不正确的电流校准吗? 是的、您需要关闭自动刷新以进行校准。
此致、
Wyatt Keller