This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:峰值电流模式控制#39;s 优势

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931303/tps54561-peak-current-mode-control-s-advantage

器件型号:TPS54561

大家好、

我的客户提出了一个小问题、他们选择了 TPS54561用于55V->14V 应用。 但是、他们希望了解有关其内部控制的一些渗透、以及我们为什么选择峰值电流模式控制而不是 VM、这是最简单的方法。 请回答以下问题吗? 非常感谢您帮助我进行促销。

  1. 跨导体 EA 的最大直流增益受限、内部误差放大器的最大输出阻抗是多少?
  2. EA OUT 上添加的斜率补偿信号的幅值是多少?
  3. HSFET 的 Rdson 将随温度变化、因此感测到的 Iout 电压电平也会变化。 由于进入 Eco-mode 时 EA 的典型阈值为600mV、TPS54561进入 Eco-mode 时的电流阈值是否会随温度变化?
  4. 峰值电流模式与 VM 的优势是什么?
  5. 启动时是否需要考虑补偿设计注意事项? Fsw 将减少至8、4、2、1、因此达到高带宽将在启动时导致输出振荡

-文豪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下答案:

    我们只有 COMP 到 SW 的电流跨导值为17A/V

    2.我们没有公开发布此参数,但是7.3.17节中的数据表提供了简化的内部环路模式。

    3 、生态模式的电流阈值可能略有变化、但不如内部通常有温度补偿的 RDS (ON)大。

    一般情况下、PCM 的环路响应比 VM 更快。

    启动 时没有特殊的补偿设计注意事项、因为控制使用内部电压基准的较低电压或 SS/TR 引脚电压作为电源的基准电压并相应地调节输出。