This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25910:并联对3个2P 电池组进行充电/放电

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25910, BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931062/bq25910-charging-discharging-3x-2p-battery-packs-in-parallel

器件型号:BQ25910
主题中讨论的其他器件: BQ25306

您好!

我们面临的挑战是如何并行使用3节2节电池组来延长电池容量。 每个2P 锂离子电池组具有5200mAh 容量和2500mA 的最大充电电流。 电池组将永久安装到设备中。 应使用该方法通过使用多个现成的电池组来扩展终端设备的电池容量。

每个电池组都有自己的 NTC。 此外、无法确认电池组在安装到器件中时处于相同的充电状态。 客户可以购买并安装电池组、理想情况下无需进一步测试或充电。

该应用可以使用 BQ25910等器件同时对所有电池并联充电和放电。 VIN 为12V。 输出被调节至3、3V。 在这种情况下、在将电池组安装到器件中时、我们必须注意相同的充电状态。 不过,我们仍会有个别的非关税化处理。

或者、可使用多路复用方案对每个电池进行充电和放电以延长系统(TDM)的工作时间、一个电池组中的2A 放电电流足以为应用供电。 在这种情况下、需要电源路径方案多路复用。

第三个选择是每个电池组具有单独的充电、并在输出端具有一个 O 形圈电路

您对如何解决此问题有何建议?

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    我建议使用第三个选项。 由于充电电流将随电池组数量的增加而增加,因此此配置不需要额外的控制逻辑。

    BQ25910是一种从充电器、必须与主充电器配合使用。 因此我推荐 BQ25306。

    阿伦   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Allen、

    这对您有很大帮助。

    谢谢

    Lutz