主题中讨论的其他器件: BQ25306
您好!
我们面临的挑战是如何并行使用3节2节电池组来延长电池容量。 每个2P 锂离子电池组具有5200mAh 容量和2500mA 的最大充电电流。 电池组将永久安装到设备中。 应使用该方法通过使用多个现成的电池组来扩展终端设备的电池容量。
每个电池组都有自己的 NTC。 此外、无法确认电池组在安装到器件中时处于相同的充电状态。 客户可以购买并安装电池组、理想情况下无需进一步测试或充电。
该应用可以使用 BQ25910等器件同时对所有电池并联充电和放电。 VIN 为12V。 输出被调节至3、3V。 在这种情况下、在将电池组安装到器件中时、我们必须注意相同的充电状态。 不过,我们仍会有个别的非关税化处理。
或者、可使用多路复用方案对每个电池进行充电和放电以延长系统(TDM)的工作时间、一个电池组中的2A 放电电流足以为应用供电。 在这种情况下、需要电源路径方案多路复用。
第三个选择是每个电池组具有单独的充电、并在输出端具有一个 O 形圈电路
您对如何解决此问题有何建议?
非常感谢
Lutz