This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:电源不稳定问题

Guru**** 2384980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928751/tps54320-power-unstable-issue

器件型号:TPS54320

您好!

我们使用 TPS54320在1A 标称负载下将12V 输入降至1.8V。

TI WEBENCHRegistered设计器和我们的环路测试结果都显示我们有足够的相位和增益裕度。

虽然1.8V 会随机断电、但它似乎非常敏感、您能不能帮助检查我们的设计、以了解什么可能是根本原因?  

是原理图和电源环路测试结果。

以下是发生意外断电时的波形、通道1 (黄色)为12V 输入、通道2 (紫色)为1.8V 输出、通道3 (蓝色)为使能控制、通道4 (绿色)为 SW 波形。

当断电时、我们没有在输出中出现过压或欠压。

断电后、TPS54320尝试加电几次、但仍然出现以下波形故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题以及有关该问题的详细信息。  EN 输入上似乎有很多噪声。 您能否验证使用实心 EN 时问题仍然存在? 此外、您能否验证发生这种情况的负载条件(轻负载或满载或介于两者之间)?  您提供的波特图条件是什么?

    我将在明天进行调查并为您提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在查看设计的补偿以及波特图后、它看起来不太可能稳定。  如果没有看到 SW 波形放大、我就无法判断情况是否如此。  但是、即使不稳定、我也不会期望出现您所看到的行为。    该 器件的输出损耗、缓慢启动以及启动后不稳定输出并不常见。 请访问 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=22B3E3B43613FDB9查看12Vin 至1.8Vout 设计的设计、并查看此处选择的补偿。 它的开关频率与设计中的开关频率相似、输出电容略高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的快速支持。

    EN 噪声来自 SW、在我们更好地接地探头后、噪声消失了、  

    我们测量了电感器电流、正常情况下电流低于1A。 由于这个问题直到现在才再次发生、我们无法在断电期间提供电感器电流。

    我提供的波特图是0.7A 输出电流。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您是否看到我们的补偿设计和波特图存在任何潜在风险? 您能帮您解释更多详细信息吗?

    除了3*22uF 的输出电容外,终端设备中还有200uF 以上的电容。

    不确定它们是否会影响环路补偿?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。 您是否说您没有再次看到该问题?

    使用额外的输出电容、在相同的补偿下、穿越频率将更低。  它还应改善相补角。  我建议您使用系统中的总输出电容在 Webench 中重新仿真、并针对该条件重新优化补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    我们的问题似乎是由补偿组件焊接不良引起的、因为 在我们进行硬件基本测试时、很少有组件是手动焊接的。

    重新焊接这些组件后、断电问题不再发生。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个好消息、感谢您分享此更新。