请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62823 大家好、
在 TPS62823数据表中、我们显示了 IQ 为6-10uA、此时 EN =高电平、IOUT = 0A、器件未切换。 我们是否具有 EN=High、IOUT=0A、器件切换的 IQ? 了解系统中的实际 IQ 将更有价值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.