This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62823:TPS62823 IQ 问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931096/tps62823-tps62823-iq-question

器件型号:TPS62823

大家好、  

在 TPS62823数据表中、我们显示了 IQ 为6-10uA、此时 EN =高电平、IOUT = 0A、器件未切换。 我们是否具有 EN=High、IOUT=0A、器件切换的 IQ? 了解系统中的实际 IQ 将更有价值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。  

    我的理解是、当 Iout-0A 时、器件不会仅开关控制电路。 这是测量静态电流的条件。  

    您确切想测量什么?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、  

    感谢您的回复。  

    我是说、当 TPS62823处于正常输入电压为5V 且使能端较高的实际系统中时、IQ 会出现。 但输出上没有负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、  

    在这种情况下、您很可能会考虑数据表中给出的 IQ。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    在我们的测试中 、EN=High、IOUT=0A、实际系统中器件开关的 Iq 高于200uA。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    在测量中、您认为 IQ 是多少? 测量设置到底是什么? 如果可能、请分享一些设置图片。

    请分享原理图、测量条件和探测点。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    如果您没有其他问题、我将继续并关闭此帖子。

    如果我回答了您的问题、请点击"已解决"按钮。

    此致、

    Febin