This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:有关 TPS65987DDJ EVM 板中的 LM3489输出电容器的问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930208/lm3489-questions-about-lm3489-output-capacitor-in-tps65987ddj-evm-board

器件型号:LM3489

大家好、

我的客户设计了便携式监视器应用、并希望减小 LM3489输出大容量电容值和尺寸 受限的材料。

根据 EVM 板的设计,有2个47µF μ F 钽电容器35V。

那么、客户能否将输出电容器更改为2pcs 22uF 陶瓷电容器25V? 系统额定功率低于60W

或者、还请建议合适的大容量电容器设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户将输出电容器材料从陶瓷更改为 POSCAP。 现在是2个22 μ F POSCAP、请提供建议、特别是考虑稳定性问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的客户使用的输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、

    输入电压为20V、输出电压为5V/3A;9V/3A;15V/3A 和20V/3A 四种设置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    陶瓷电容器具有非常低的 ESR、由于环路控制需要输出电压、因此不适合该器件。 如果客户希望使用 陶瓷电容器、则需要添加一个串联的低值电阻器。 此外、25V 额定值太低、因为直流偏置会显著降低电容。