This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:输出电容的 ESR

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928816/tps61020-esr-of-output-capacitor

器件型号:TPS61020

尊敬的 TI 团队:

我想问一下 TPS61020中输出电容器的 ESR。

1.如果使用的电容器(钽电容器)的 ESR 约为5Ω μ F、除了 ESR 组件的大纹波之外、还有其他任何问题吗?

2.当为输出电容器使用陶瓷电容器时、数据表指出有必要插入一个串联 ESR 的电阻器。
与 ESR 电阻器串联的陶瓷电容器一起工作时是否存在任何问题(设置电阻值、使其与陶瓷电容器的 ESR 一起工作时达到或超过30 mΩ)?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey:

    1.是否有任何其他电容器与褐色电容器并联? 否则,纹波可能大于 IO*ESR。 它可能会导致环路不稳定。 我们需要检查详细条件。  

    mΩ 环路已针对使用 ESR 高于30m Ω 的输出电容器进行了优化。 通常、如果没有快速瞬态、可以与 MLCC 并行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!