This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:如何配置为1P1S LiFePo4 5000mAh 3.2V 电池组充电

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931135/bq25611d-how-to-config-to-charge-the-1p1s-lifepo4-5000mah-3-2v-pack

器件型号:BQ25611D

大家好

我将使用 BQ25611D 为 LiFePo4电池充电。

我是否可以将电池电压寄存器更改为合适的电压(大约3.6V)、并且能够使用此 IC 为 LiFePo4电池充电?

谢谢

Ryder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryder、

    是的。  请记住、默认调节电压为4.2V、如果 看门狗计时器在通电时过期、充电器将自动从零功率恢复到该设置。  因此、我建议使用主机软件禁用看门狗计时器并在禁用充电的情况下启动、直到主机能够确保已对默认调节电压进行编程。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢您的回复

    它非常有用、也很清楚

    BRS

    Ryder