主题中讨论的其他器件:LM5170
大家好、
我的客户正在使用 LM5170 EVM 板进行测试。
输入电压为48V、输出电压为300W (14.4V ~20A)
在两个 EVM 板上观察到 、经过一些 CCCV 测试后、两个 LDO 损坏(无输出或输出异常高)、并影响 FET 的行为、但未接触 LDO 电路区域
两个 LDO 分别为 U3和 U4、TPS7950DBVR、TPS70933DBVR
在其中一个电路板上,经过一些测试,逻辑器件 SN74LV1T32DBVR 也被损坏(始终输出高电平)。
我们希望与设计团队核实观察结果以及是否可以提供任何建议
谢谢