This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145EVM-HD-20A:与同步整流器配合使用的肖特基二极管问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931222/lm5145evm-hd-20a-question-on-schottky-diode-used-with-synchronous-rectifier

器件型号:LM5145EVM-HD-20A
主题中讨论的其他器件:LM5145

该评估板具有一个肖特基二极管、与下部 FET (同步整流器)并联、但 WebBench 工具和 LM5145直流/直流控制器设计工具(电子表格)不显示此类器件的使用情况。

为什么该器件包含在评估板上(但不包含在在线设计工具参考中)?

在什么情况下它有用(或不有用)?

此致、
Chris Cencula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

     放置在下部 FET (LSFET)上的肖特基二极管实际上会在较高的 FET (HSFET)关断时为电流流动创建较低损耗的导通路径。   电流将流经肖特基二极管、该二极管的正向压降低于 LSFET 体二极管的正向压降、而不是在死区时间内允许电流流流过 LSFET 体二极管。 当 LSFET 完全导通时、肖特基二极管将停止导通。 换言之、肖特基二极管可降低开关损耗。

    我希望这能回答你的问题。 如果您有其他问题、请随时发布跟进。

    此致、

    Harrison Overrurf