主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
BQ40Z80 Qmax 更新出现问题。 可以帮帮你吗?
附件是电池的日志、它为1。 充电前的休息时间、2. 收费然后3. 充电后的电量。 但是、不会发生 Qmax 更新、并且最大误差保持高8%
日志中的事件顺序如下:
充电前:SoC = 27%(最坏情况下为27+8=35%、因此完全充电将恢复65%、这大于37%)放松、直到将 REST 标志设置为10s。 在其他测试中、我们发现这可以指示有效的 OCV 读数。
开始充电:VOK 变为1、表示所有更新都正常。 充电、直至终止。
充电后:VOK 保持为1。 放松、直到将 REST 标志设置为10s -> Qmax 不变、最大误差保持为8%
我唯一能想到的是、充电前温度确实达到了40以上、充电期间温度上升到了40以上。 但是、当发生其余情况且 VOK 保持高电平时、温度处于10-40范围内(VOK = 0应表示 Qmax 更新已取消资格)
e2e.ti.com/.../battery_5F00_log.csvIs我们缺少了一些约束条件吗? 我们应该等待 Qmax 切换吗? (我们在先前的测试中发现这不可靠)