确保加电序列在正确时序下完成所需的最短 EN 低电平时间是多少? 换言之、如果我有一个10ms 序列1器件(时序指示符 AA)并且 EN 在30ms 内处于低电平以确保正常断电序列、那么 EN 在设置回高电平之前必须保持低电平多长时间才能确保正常上电序列? 如果在 Flag3为低电平后 EN 立即设置为高电平、则在 Flag1设置为高电平之前存在较长的延迟(~140ms)、则 Flag2和 Flag3将跟随其指定的10ms 延迟。 因此、在 Flag3为低电平时、我必须等待多长时间才能将 EN 设置为高电平、以确保 Flag1时序在加电序列上正确为10ms?