This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390ECDWVEVM:SN6505B 偏置电源未输出预期

Guru**** 2380930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931134/ucc5390ecdwvevm-sn6505b-bias-supply-not-outputting-expected

器件型号:UCC5390ECDWVEVM
主题中讨论的其他器件:SN6505B

我尝试 使用中心抽头的单输出配置来仿真 SN6505B 偏置电源。 当施加5V 输入时、我希望输出17V、但我只得到5V 输出。

您能帮助我了解为什么我无法获得正确的输出吗?

我不确定如何更改变压器上的绕组(如果这是问题)、因为 PSpice 脚本已加密。

有关原理图、sims 和配置、请参阅下面的。 以下是 EVM 用户指南: e2e.ti.com/.../8078.TI-ucc5390_2D00_q1-Gate-Driver-User-Guide.pdf

谢谢、

Skyler Krathwohl

产品工程师

TE Connectivity

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 EVM 的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置:

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Skyler、您好!

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    输出电压取决于变压器匝数比、因此将匝数比增大到 N ~= 3.5会将输出电压电平从5V 提升到~17V。 未加密的 SN6505B 型号 可在此处PSpice for TI 库中找到。

    使用这两个源中的一个中的 SN6505B、您可以定制仿真系统中的周围组件、包括变压器。 TI 不提供变压器模型、但可以为此软件导入或创建特定变压器模型。

    我将确认软件库中是否提供通用中间抽头变压器模型以及后续操作。


    谢谢、
    Manuel Chavez