This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:BQ25886在充电线路上添加了开关

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930898/bq25886-bq25886-add-a-switch-on-charge-line

器件型号:BQ25886

你(们)好

我的客户使用 BQ25886为2节锂电池充电、为适配器5V/3A 充电 。 它们在充电线路上添加一个开关。

1.当开关断开时,连接适配器,然后关闭开关,充电电流正常(1.2A);

2.当开关关闭时,连接适配器,此时充电电流为0.1A,充电异常。

为什么在充电线路上添加开关、充电器异常。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您能否在适配器插件上获得 VBUS、IBUS、VBAT 和 IBAT 的波形?

    此致、

    Jeff