This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:UCD3138-PSFB-EVM27源代码差异

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928687/ucd3138psfbevm-027-ucd3138-psfb-evm27-source-code-difference

器件型号:UCD3138PSFBEVM-027


你好。

我刚刚购买了 UCD3138-PSFB-EVM27。 我对其进行了测试、发现其波形与用户手册一致。 例如、输出电压在启动期间没有过冲、空载损耗约为32W。

后来、我从官方网站下载了源代码、并将其重新刻录到开发板中。 我发现输出电压在启动时会过冲、空载损耗约为17W。

我认为官方网站上发布的源代码与开发板实际烧录的源代码之间存在差异。

还请将开发板烧录的最终源代码发送给我。 谢谢你。 电子邮件:zouyang90@163.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zouyang、

    我不希望这种情况会发生。 我将对其进行研究并告知您。

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想官方网站上的源代码是在轻负载5A 下关闭同步整流的版本、

    烧录到开发板中的版本是在轻负载下启用同步整流的版本、

    因此损耗很大。

    我不清楚其他的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是否在新版本的代码中检查 SR 是否打开?

    您可以将负载电流增加 至高于5A 并比较损耗。