This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:在 OCD 和 OCC 故障期间查询器件运行情况

Guru**** 2554900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929400/bq77915-queries-on-device-operation-during-ocd-and-occ-faults

器件型号:BQ77915

大家好、团队、

我的客户正在使用 BQ7791506测试其电路板、并有以下观察结果、您能提供评论吗?

根据       数据表、器件的 OCD1阈值为50mV。 有时器件会检测到故障、但并非总是检测到故障。 客户设计中可能会出现什么问题? 50mV OCD1阈值的容差是多少?

2.       客户在 OCDP 引脚上使用200kΩ Ω 电阻器、而 不是在45ms/20ms 延迟下推荐使用196kΩ Ω 电阻器。 此值不匹配是否会导致问题?

3.       根据第9.3.2.8节,器件应自行从 OCC 故障中恢复。 但在客户设计中,如果发生 OCC,则必须断开电池并重置系统,否则设计在发生 OCC 故障后无法自行恢复。

请分享您的意见。

谢谢!

此致、

Mahendra Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要回答您的第一个问题、该设计不应更改 OCD 电压阈值。 Rsns 将确定故障将在哪个电流下触发、但电压应保持不变。 请确保直接从引脚进行测量。 OCD 电压阈值的容差为+-20%。 此外、我们建议使用容差为1%的电阻器。  

    200k Ω 电阻器不应成为问题。 可以调整该值以配置延迟。 请记住、这可能会导致比196KOhm 稍长的延迟。  

    BQ7791506版本的器件配置为仅从具有负载检测功能的 OCC 故障中恢复。 请检查 VLD > VLDT、并确保导致 OCC 故障的条件不再存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    BQ99715的 VSS 连接和电池的-ve 端子未相互连接、这会导致客户设计中出现随机 OCD 阈值。 现在已修复此问题。

    在 客户设计中、 RGS_CHG = 1Mohm、RLD = 470k Ω。 客户已将系统设计为在30A 电流下检测 OCC。 器 件能够检测电流为30A 的 OCC、当 OCC 故障发生时、CHG 和 DSG MOSFET 均关断。

    之后、它们移除了充电器、但设计无法恢复。 即使在拆下充电器后、当它们将负载或 DMM 连接到电池组时、由于两个 MOSFET 都关断、它们也不会在电池组上获得任何电压。

    可能出了什么问题? 它们是否需要 RGS_CHG 的3.3Mohm 而不是1Mohm?

    您可以在此处更详细地解释负载检测机制吗? 我们无法从数据表中了解它。

    此致、

    Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果需要移除负载、我们的所有电流配置都需要移除负载、则应将 RGS_chg 更改为3MOhm。 数据表中的表10-1对此进行了说明。 RLD 值正常。 此外、确保 RCHG 为1M Ω。 希望这将有助于解决您的问题。  

    当 VLD > VLDT 时、器件应在所需延迟时间 TLD_DEG 内从 OCC 故障中恢复。 这意味着 LD 引脚上的电压必须超过~1.35V 的时间超过~2.3ms。