This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:HB-HS 引脚

Guru**** 2384400 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930707/ucc27211-drop-on-hb-hs

器件型号:UCC27211

大家好、

正如您在下面的波形中看到的、HB-HS 上有 Vout 压降(<5.6V/3ns)。 在 HB 和 HS 引脚上测得。  

 数据表中提到 、VDD UVLO 最小值为6.2V   这种短压降是否会触发 HB-HS UVLO?  下降时间将触发 UVLO?  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我查看了 UCC27211有关 UVLO 预期延迟的信息。 HB UVLO 下降延迟远长于示波器图中显示的负干扰。 UVLO 延迟可避免噪声尖峰和短期干扰的误触发。 驱动器不会在显示负瞬态的情况下进入 UVLO。

    由于这是以开关接地基准 HB 到 HS 为基准的电压、因此也很难精确测量此电压。 因此、示波器图中的负干扰可能不会像测量的那样低。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    谢谢。 很明显。  

    如您所述、预期的 UVLO 延迟更长、您能不能告诉我预期的 UVLO 延迟值? 谢谢。

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我记得、从我查看的仿真数据可以看到、UVLO 下降延迟在1-2us 范围内、这远远超出了所讨论的小毛刺脉冲。 但是、这不是经数据表测试的参数。 确保客户了解此延迟未经过测试。

    此致、