This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53604:TPSM53604

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM53604, LM73605, LMZM33606, LMZM33606EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930304/tpsm53604-tpsm53604

器件型号:TPSM53604
主题中讨论的其他器件: LM73605LMZM33606LMZM33606EVM

根据 tpsm53604数据表中的启动波形、PG 高电平与 Vout OK 之间的延迟约为3ms、请提供此延迟时间的详细值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我和团队一起研究一下、看看是否有任何规格来量化 VOUT 为94%和 PGOOD 拉高之间的延迟时间。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在寻找与此相关的哪些具体详细信息?  

    随附的是验证团队提供的12Vin/5VOUT @3A 图像:

    正如您指出的那样、PG 拉高的延迟时间大约为3ms、这在这里是典型值。 我希望 TPSM53604能像这样直接实现开箱即用。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    我们有一个序列要求、我们使用 TPSM53604的 PG 来启用下一个电源轨、下一个电源轨需要在 TPSM53604的 Vo 就绪后的5ms 内输出正常。

    TPSM53604似乎无法满足此要求。

    您是否有任何建议以如此长的延迟时间满足我们的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是想澄清一下、PG 信号将显示 VOUT 输出何时处于标称范围内。 当 PG 信号变为高电平时、即"Vo 就绪"是我对该信号的解释方式。 但是、如果这仍然不符合您的要求、 您的输入/输出和负载要求是什么?  

    也许我可以找到一个可满足您需求的替代电源模块。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您可以看看集成了 LM73605转换器的 LMZM33606。 图67显示了典型的软启动序列。 延迟时间大约为半个除法、结果约为1ms。 会有大约140us 的一些额外延迟干扰时间。  

    根据您的应用需求获取 LMZM33606EVM 和原型以评估器件可能是合理的。