This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV:高电压运行期间意外的部件故障

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931048/tps92518hv-unexpected-part-failure-during-high-voltage-operation

器件型号:TPS92518HV
主题中讨论的其他器件:TPS92518

在尝试使用此器件驱动 LED 链时、我会经历重复的器件烧毁。

该器件的布线方式与数据表图56中显示的典型应用原理图相同、但 EN/UV 有一条 mod 线将其连接到 VCC1。

我的目标 PWM 频率为2MHz、目标峰间电流为100mA。

电源输入去耦由并联的10uF、1uF 和100nF 电容器组成。

Rsense = 0R22、NFET = SI4848DY、两个二极管部件均为 STPS2H100A、Cboot = 100nF、Cvcc = 1uF、L = 22uH。

正在以大约1A 的最大设计电流驱动16个 Cree XLamp XP-G3 LED 链。

PWM 引脚由微控制器持续设置为5V、栅极引脚和 FET 栅极之间没有电阻器。

在测试期间、使用了50V 电源、TOFF_DAC 值为5、PKTH_DAC 值为50 (以将较小的测试电流设置为大约200mA)、所有其他参数保持默认值。 PCB 布局与此类似

在通过在控制寄存器中设置适当的标志来启用链时、芯片会在尝试通道1时在引脚3附近和尝试通道2时在引脚22附近产生弹坑。 我已经检查了短路和正确的器件极性、并且多次出现相同的结果。

谢谢、Max.e2e.ti.com/.../page-1-_2D00_-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您使用的 LED 灯串的正向电压是多少?  您是否在首次加电时测量 LED 电压和电流、并使其爆炸?

    是否存在输出电容?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、感谢您的回复。

    在200mA 时、LED 链的正向电压约为44V、在1A 时为47V。

    我在测试过程中未测量电压和电流。

    我已经尝试使用和不使用1uF 的输出电容、并且两者都遇到了故障。

    在50V 电源上设置2安培电流限制是否会扰乱系统?

    谢谢、Max

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    除非电源在 TPS92518导通期间过冲(我不期望是这样)、否则电源应该正常。

    我询问了负载电压、因为如果它足够低、您将进入最短导通时间、这可能导致电流失控。  不过、这似乎不是这样的。  当 TOFFDac = 5时、44V 时的关断时间约为53ns、50V 输入时的导通时间约为390ns。  最短导通时间为250ns。

    您是否通过测量获得了这些电压?  只需确保它不是最短导通时间。  您还可以尝试将 toffdac 设置为较高的值以启动、并查看信号以查看其运行是否正确。

    此致、