This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54623:什么为 SS 引脚提供2.3uA 电流?在器件内部是什么对其进行控制?

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930002/tps54623-what-provides-the-2-3-ua-current-to-the-ss-pin-and-what-controls-it-internal-to-the-device

器件型号:TPS54623

我有一个应用、器件被锁定、不提供任何电压、在高侧 MOSET 关闭时、SS 电容器似乎卡在1.4V 以下、显然低侧也是如此。 哪些源/控制 SS 引脚电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享原理图和一些波形、这些波形显示此情况已被触发? 我认为启动时需要关注的波形包括 VIN、EN 和 SS/TRK。

    此设计是否恰好以相同的方式上拉 SS/TRK 引脚、或者是否仅将电容器接地?

    下面是一些有关 SS/TRK 引脚工作原理的详细信息、这些信息可能会有所帮助。 启用 TPS54623后、第一步是器件尝试将 SS/TRK 放电至接近接地值、以确保从0V 启动。 在 SS/TRK 引脚放电至接近接地后、电流源将打开、并允许器件切换。 在启用电流源和器件开始开关之前、SS/TRK 引脚必须放电至接近接地。这就是为什么我想知道设计中是否有其他东西将 SS/TRK 引脚上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    该设计是专有的、我们确实与 TI 签订了 NDA、但我无法在论坛上分享、必须保密、否则可能会导致问题。

    其他人做了初始设计、我对其进行了修改、它也在以前的设计中使用过、从未显示过、但我认为问题是由使用它的背景引起的。

    SS/TRK 引脚仅连接到一个2700pF 电容、该电容接地、我记得、根据数据表、该电容可提供~700ms 的上升时间。 没有其他东西连接到引脚。 这是令人困惑的。

    Lmk 将原理图发送到何处、然后我将其发送给您、并对我观察到的内容进行更详细的描述。

     谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您可以将原理图发送到 g-dhanabalan@ti.com、我将使 Anthony 回路。

    此致、

    Gerold