This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:LM5145与 TI mos 搭配使用

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, CSD18534Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931006/lm5145-lm5145-used-with-ti-mos

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: CSD18534Q5A

大家好、

客户希望将 LM5145与 CSD18534Q5A 搭配使用以实现高侧和低侧 MOS、此 MOS 是否适用于24至19V 10A 电流应用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    该 FET 应该正常。

    请转至 LM5145的产品文件夹、并下载组件计算器和用于设计的组件

    您的应用。  您可以将 FET 数据放入计算器中。

    谢谢