请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS27S100 主题中讨论的其他器件: TPS1HA08-Q1、 TPS1HB08-Q1
主席女士,
实际上、我使用 TPS27S100来控制负载。 我们不是使用微控制器、而是使用 Mor 作为电子保险丝来限制电流。 我们的工作电流为3.5A、我们已将限值设置为 4A。 它确实工作正常、但在3、5A 时 、Boardd 变得太热。 我们再次检查并发现 Rdson 过高。 约100mR。 是否没有更好的电流和相同引脚的替代产品? 因此、6A 或更高的输出可能会改变我们的布局。 您能提出什么建议? 或者、有些 Rdson 极低的 sodass、我们可以在同一个板上尝试
提前感谢您。
BR
Gilbert