This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:查找 TI#39;s 解决方案

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92, TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930588/tps7a92-find-ti-s-solution

器件型号:TPS7A92
主题中讨论的其他器件: TPS51206

您好专家、

TPS7A92是否是 TI 针对 APL5337KAI 的最佳解决方案?

数据表: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1912111437_Anpec-Elec-APL5337KAI-TRG_C351162.pdf

如果没有、请推荐最合适的 TI 解决方案、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    APL5337是一款 DDR 终端器。 以下是 TI 的潜在 DDR 终端器列表。 LDO 和 DDR 终端器之间的区别在于 LDO 只能提供电流、而 DDR 终端器可以提供电流和灌电流。 如果不需要灌电流功能、则 TPS7A92或 TPS7A83A 可能是一个不错的选择。  

    我希望这能回答你的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果我需要灌电流功能、您是否认为 TPS51206是一个合适的器件?

    还是其他 P2P 建议?

    谢谢!

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    终端器不属于 LDO 产品系列。 我已将此事转发给可以更好地评论的人。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    单击“Resolved (已解决)”链接