This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 预稳压器设计方面的帮助

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931097/help-with-design-of-a-pre-regulator

Thread 中讨论的其他器件:DRV8701EVM

大家好、我需要有关前置稳压器设计的建议、我在这方面没有太多经验、因此我将尝试解释我的设计。

我正在进行模块化设计、其中的节点由 CAN 协议进行通信、其中一些节点用于驱动传动器等功率负载。

我的设计包含24V 电池电源、可为传动器供电。我在本设计中使用了 DRV8701EVM 参考设计、但我将其更改为使用5V 输入和 CAN 协议替换 micro-USB。

现在、在电路板中、我有一个将5V 转换为3、3V 的电压稳压器、用于为微控制器和低功耗电子器件供电。

我需要帮助以找到管理电源的方法、我需要一个设计来从24V 电池获得5V 电压、我不知道确切的开始位置。 电池呢? 我应该直接连接它来为传动器供电吗? 到目前为止、我一直在使用实验室电源

如果有任何帮助、我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diana、

    首先、我们建议您使用我们的在线 WEBENCH 电源设计器软件。 使用此工具、您可以按最小和最大输入电压、输出电压和输出电流缩小搜索范围。 然后、您可以通过配置对您的应用最重要的规格(成本、尺寸、效率、瞬态响应等)来优化您的设计。  

    您可以使用以下链接访问该工具、该链接还提供了一些有用的信息来帮助您快速入门。 单击"立即试用电源设计器"以访问 WEBENCH。

    https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/webench-power-designer.html

    尽管我们已努力使该工具尽可能直观且易于使用、但请随时联系我们、以了解有关该工具或您的设计的任何问题。 谢谢你。