This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A80:NR 引脚悬空

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931039/tps7a80-nr-pin-floating

器件型号:TPS7A80

尊敬的团队:

我们是否可以在没有任何电容器的情况下使 NR 引脚悬空?

该应用在每个输入和输出侧具有5V 至3.8V 的输入电压和10uF 的陶瓷电容器。

您是否有测试结果显示了不同的 NR 电容器和带输出的 NR 电容器? 如果您有、可以与我分享一下吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的、您可以将此引脚保持悬空。 影响是输出噪声将更高、并且软启动控制极少。 遗憾的是、我没有关于此内容的任何数据、但您可以在 EVM 上进行测试(如果可用)。  

    我希望这能回答你的问题。