This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713EVM-017:BQSTUDIO 支持和 DOA

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713EVM-017, BQ25713, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928623/bq25713evm-017-bqstudio-support-and-doa

器件型号:BQ25713EVM-017

大家好、  

评估 BQ25713EVM-017的客户发现:  

BQ25713似乎是 DOA、当我们将5V 电压连接到输入时、电源 LED 闪烁。

它仅在较高的电压下保持恒定 (而此电路板应能够在电压小于5V 的情况下工作)。

此外、我们无法通过 BQstudio 进行通信。 我们通过 SMBus 将 BQ25713连接到 EV2400、但在所有命令上都收到 ACK 错误。

您能否告知他们如何解决这些问题?  

谢谢。  

奥比那。