This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:使用 LM5164 DDARQ1使用 WEBENCH 去除的降压转换器中存在问题

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929827/lm5164-q1-problem-in-buck-converter-using-webench-desing-using-lm5164-ddarq1

器件型号:LM5164-Q1

你(们)好

我打开 了一个数字:CS0231625与使用 LM5164DDARQ1组件的降压转换器中的问题有关、我使用 WEBENCH 进行设计、但由于任何原因它无法正常工作、例如、如果没有负载、降压转换器无法调节是非常重要的、即、 输出是来自输入的电压跟随器、另一方面、当电路加载时、稳压似乎有一点工作、但并不正确。 我添加了一个新电容器、客户支持中心表示我、但它无法解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您共享 Webench 设计文件吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、你(们)好  

    此致

    弗朗西斯科  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的文件似乎未正确上传、请再次上传、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给您带来的不便、我 再次发送电子邮件至 pastee2e.ti.com/.../Captura.pdf。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 Webench 设计来设计 PCB 板? 请您分享您的原理图和布局吗? 您是否还可以帮助捕获 SW 和电感器电流波形? 这将很有帮助。