This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:反向电流保护

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A, TLV62569A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930345/tlv62568a-reverse-current-protection

器件型号:TLV62568A
主题中讨论的其他器件: TLV62569A

我计划使用 TLV62568A 为超级电容器充电。

断电后、超级电容器仍会充电、因此电流可能会流回。 这是否是 TLV62568A 的问题?

我假设高侧 MOSFET 保护 IC 并提升 VCC 电压、该电压通过二极管与电路其余部分隔离。

 否则、保护器件的最佳方法是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安永、

    TLV62569A 没有反向电流保护。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    感谢您的回复。

    您是否有实现反向电流保护的建议解决方案?

    在 L-C 和电压反馈电阻器之间连接一个二极管?

    如下所示:

    谢谢!

    编辑::也许可以在反馈中的二极管之前添加一个 C、以在峰值电流控制器中添加一些反馈纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安永、

    原理图看起来不错、但这种方法在器件 开发阶段进行了验证。  如果电路适合您的应用、我建议您对其进行完整的表征。

    提醒一下。  将 FB 电阻 分压器 (330k 和100k)尽可能 靠近 IC 和二极管放置。  需要 将100k 电阻器连接到 IC GND 引脚以避免调节误差。

    此致、

    Excel