This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:如何使用 bq77915设计最大20A 的充电/放电电流

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930702/bq77915-how-to-design-for-maximum-20a-charging-discharging-current-using-bq77915

器件型号:BQ77915

我想使用 bq7791506设计3-5节 BMS、以实现最大充电电流为20A 的 LFP 电池。  用户 https://www.ti.com/tool/BQ77915EVM-014 可提供最大4A 电流。 当我想使用用户指南中提到的原理图时、哪些组件会发生变化?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要更改电流保护阈值、您可以调整感应电阻器。 有关如何进行此计算的示例、请参阅 数据表的步骤10.2.2.1。 尤其是、您需要按照步骤2操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!