This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:无桥解决方案

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCC24624, UCD7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929230/ucd3138-bridge-less-solution

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件: UCC24624UCD7138

大家好、

我的客户希望找到解决方案无桥 PFC+LLC+SR 控制器。

是否有推荐的组合?

规格如下所示、

输入电压=100Vac、输出为56V、24A/1333W

输入电压为230VAC、输出为56V、30A/1700W  

UCD3138+UCC25640X+UCC24624是否可以达到此规格?

如果客户不想使用 UCD3138、可以 更换另一个 CCM PFC?   TI 拥有任何参考设计、谢谢。

此致

摇滚

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    很高兴了解您。 UCD3138是非常流行的能够控制 PFC、LLC 和 SR 的数字电源控制器。 UCD7138是一款用于优化死区时间的 SR 驱动器。

    网站中有许多应用文档。 如果您需要更多支持、请告诉我。

    此致、

    肖恩   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    感谢您的介绍。

    您能否分享有关 UCD3138+LLC+SR 的1200W~2000W 无桥设计信息?

    谢谢你。

    此致、

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    我不知道我们是否有这个大功率设计。 如果您发现类似的设计、请告诉我。  

    谢谢、
    肖恩