This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:如何降低 I2C 通信产生的 EMI

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930871/lp5036-how-to-mitigate-emi-from-i2c-communication

器件型号:LP5036

你(们)好。

我正在使用 LP5036测试一个项目的辐射发射、我发现120MHz 时的发射振幅太高、无法满足要求。

但是、我从电路板上取出 LP5036并再次进行测试、结果可能满足要求。

在提升 I2C 通信的 EMI 性能方面是否有任何外部电路建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、伙计、

    下面是一些有关降低 EMI 的想法。 但愿这对您有所帮助。

    1. 合理的 PCB 布局和布线。
    2. 最大限度地减小 I2C 的环路面积。
    3. 独立的数字接地、模拟接地和噪声接地、并确定合适的公共接地点。
    4. 添加一个与 I2C 引脚并联的小型电容器

    此致

    徐美奈