This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6946:TLC6946:LED 矩阵上文本滚动的基本示例

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928179/tlc6946-tlc6946-basic-example-for-text-scrolling-on-led-matrix

器件型号:TLC6946

尊敬的 TI:

< >

我们正在开发用于印度铁路文本滚动的单色16X32 LED 矩阵4系列面板。

论坛上建议使用 FPGA。

我们的要求是、

1.清除重影

2.液体文本滚动

3.无闪烁

4.移走 Caterpiller 效应... 等等

问题1. 请允许我 使用 cortex M4来驱动 TLC6946、以实现平滑的文本滚动和闪烁吗? 或者我们需要使用 FPGA?

问题2. 您在提供示例代码和应用手册方面非常出色。 但 对于 TLC6946、我感到很不幸。  请提供用于文本滚动的演示代码。

竞赛提供了8051 (如低端微控制器)的基本文本滚动功能、并获得了批准。

通过 TLC6946、我们希望提供高质量的产品、但不希望出现太大的成本偏差。这是可能的吗?

请建议具有成本效益的解决方案。

此致、

Kishore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    很抱歉耽误你的回答。

    是的、您可以使用 MCU GPIO 来驱动 TLC6946、但速度将受到 GPIO 的限制。 目前,我们没有 MCU 的示例代码可用于多路复用,如果您有兴趣,我们有一个即将发布的器件,该器件可以使用 SPI 驱动,一个器件可以驱动16*48 LED 矩阵。

    您能否联系 TI 销售部门/FAE、我们可以通过该渠道向您分享材料。

    此致、

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要16X32单色 LED 显示屏支持。 但建议的解决方案似乎是16X48 RGB LED 矩阵。

    我们是一家初创公司、我们没有 FAE 或 TI Sales、不知道如何继续。

    我们需要便携式 c/c++库来驱动 TLC6946。 我们希望将其用于印度铁路的 LED 文本滚动。

    尽管这会增加我们的产品成本、但我正在尝试添加此产品以提高所有产品的质量、

    但如果没有驱动器和替代解决方案、我们将很难测试 TLC6946

    我仍然不清楚要获得 TLC696的完整性能需要多大的 GPIO 速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。  在这里、我为您的 reference.e2e.ti.com/.../0564.main.ce2e.ti.com/.../TLC6946_5F00_Line.ce2e.ti.com/.../TLC6946_5F00_Line.h 附上具有多路复用功能的 TLC6946代码