This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:LP5012替代 LP55231

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231, LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930819/lp5012-lp5012-as-replacement-for-lp55231

器件型号:LP5012
主题中讨论的其他器件:LP55231

您好、E2E、

我们的一个项目使用 LP55231作为系统的主 LED 驱动器、在下一个版本中、我们要将其替换为能够驱动12个通道并配置为使用共阳极配置运行的器件。

LP5012似乎是一个很好的解决方案。 LP5012是否可以通过   LED 和单个+3.3V 电源(适用于 VCC 和 VLED)正常工作? 除了 LP5012、您还有其他建议吗?

提前感谢您的帮助。

此致、

 -Diego Melendez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Diego Melendez、

    LP5012是满足您需求的理想选择。 高精度恒定电流在整个范围内高达每通道25.5mA 最大值、在 VCC>=3.3V 时每通道最大值为35.5mA。 它与目标 LED 正确配合。

    此致

    徐美奈