This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:LM51551

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930393/lm51551-q1-lm51551

器件型号:LM51551-Q1

您好、先生、

您是否愿意提出以下2个问题?

1.对于断续模式、请使用 d/s 进行检查、这意味着过载保护。

它将计算大于64个周期的 PWM 时钟周期,它将关闭开关并下拉 SS

您应该详细描述一下吗?

待机模式仅在启动和运行模式之间查找?

是否有任何方法可以进入待机模式?

3.如果系统希望通过 SOC 控制 LM51551-Q1。

如果它意味着按如下方式进行连接、

当 SOC 上拉高3.3V > UVLO 阈值1.5V 时、进入运行模式;是否关闭下拉?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    要回答您的问题:

    1、内部计数器将对64个达到峰值电流限值的事件进行计数。  这些事件最多可以有7个连续周期、不会达到峰值电流限值。  超过7个连续周期未达到峰值限值将重置周期。  在发生64个事件后、电路进入断续模式、这会停止开关32k 周期、这有助于防止电路在 OCP 中过热。

    2.是的。  要进入待机模式、您需要将 UVLO 保持在0.52V 至1.5V 之间。  如果 UVLO 大于1.5V,但 VCC<2.85V,则它也处于待机模式。  

    3  如数据表中所述、当 UVLO 下拉时间小于35uS 时、它被视为同步时钟信号、电路不会关断。  只有 在 UVLO 下拉大于35us 时,它才会关闭。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我可以向您发送办公邮件进行讨论吗?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们将讨论移至内部电子邮件、现在让我关闭该主题。

    谢谢、

    Youhao