This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5108:HI/LI 内部连接和漏电路径

Guru**** 2582375 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930505/lm5108-hi-li-internal-connections-and-leakage-paths

器件型号:LM5108

您好、团队与一位客户在此器件上合作、对内部信息有几个问题:

  1. 为什么我们不测量 LI 和 HI 引脚上的任何电阻?  您能告诉我们红色圆圈中的电阻器值吗?
  2. 当 EN 引脚被拉至低电平时、VDD 仍会按照所示的箭头提供电流。  根据设计、这是否准确?  您是否有计划在未来的任何器件中使用关断引脚移除此电流路径?
  3. 所示箭头的相反方向是否存在泄漏电流路径?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kannan、

    很高兴听到您的声音!

    这些电阻器在数据表中的规格为250千欧。

    该器件具有使能引脚、而不是关断引脚。 如果您需要低电流关断、请为 VDD 电源使用具有使能功能的电源开关或 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改为:Don Dapkus、

    没有规格。 这表示 LI 和 HI 引脚上的电阻、仅 EN 引脚。  此外、当我们使用 DMM 测量 IC 上引脚的电阻时、我们可以看到 EN 引脚上的电阻为250k 欧姆、但其他两个引脚上的电阻不是250k 欧姆。

    2. 您能否告诉我是否存在允许电流从 HS 引脚流向 VDD 引脚的泄漏路径。  我怀疑有一个100V 二极管阻止了此电流流动、但您能否确认这一点?

    谢谢、

    Anthony D'Andrea

    立方公司

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    对于 LM5108、在参数表的输入部分中有一个称为 Rin 的规格、典型值为250K 欧姆。 这是驱动器输入引脚 LI 和 HI 的输入下拉电阻。 在某些情况下、可能存在固定的压降或 Vf、然后您才会看到电阻、因此对于 DVM 而言、可能没有足够的电压来测量仪表电压。

    我建议对输入引脚施加5V 电压、并查看电流是否与预期的~250k 欧姆相关。

    数据表中还有一个规格、它是指从 HS 施加高电压时的电流路径。 在"电源电流"部分中、有一个典型值为2.0uA、Vhs=Vhb =110V 的 ilk 规格。 这将包括对地和 VDD 的任何泄漏、并且电流非常低。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、